Heizstrommessung

Heizströme messen, auswerten und zur Prozesssicherheit nutzen

Heizstrommessung

Die Heizstrommessung stellt eine wichtige Ergänzung des Funktionsumfangs des Reglers dar.

  • Sie zeigt, unabhängig von der Phasenanzahl, den aktuell fließenden Strom durch die Heizung an.
  • Sie liefert Information über den Zustand der Heizung (Totalausfall /Teilausfall bei Parallelschaltung von Heizungen) und überwacht den Stromwert unter Berücksichtigung eines Toleranzbandes.
  • Sie überwacht den Zustand der Leistungssteller und meldet einen Alarm bei dauerhaft eingeschalteten Heizungsstellern (z.B. durchlegierte SSRs, Schütz „klebt“), die einen Schaden durch Überhitzungen an der Heizung zur Folge haben können.
  • Sie unterstützt eine Vielzahl von Funktionen des Reglers. So können z.B. die fehlerhafte Berechnung der Regelparameter verhindert werden, weil kein Heizstrom bei der Regelzone erkannt wird.

Jeder Regler bzw. jedes Regelsystem von Meusburger ist zur Heizstrommessung vorbereitet. Es gibt 2 Messmethoden (Einzelstrommessung und Summenstrommessung), die in Abhängigkeit der Baureihe eingesetzt werden können. In Bezug auf die zu messenden Heizströme stehen mehrere Stromwandlertypen zur Auswahl.

Einzelstrommessung

Jede Regelzone besitzt einen eigenen Messeingang und wird mit einem eigenen Stromwandler gemessen. In Abhängigkeit des eingesetzten Heizers (Einphasen-Heizer, Dreiphasen-Heizer) können bis zu drei Einphasen-Stromwandler oder ein Dreiphasen-Stromwandler pro Zone eingesetzt werden.

Summenstrommessung

Mehrere Heizzonen werden mit einem Stromwandler gemessen und benötigen nur einen Messeingang am Regler. Deshalb muss eine Zuordnung von Regelzone und Stromwandler projektiert werden. In Abhängigkeit der eingesetzten Heizer (Einphasen-Heizer, Dreiphasen-Heizer) sowie der Phasenverteilung bei den Heizern können pro Messeingang bis zu drei Einphasen-Stromwandler oder ein Dreiphasen-Stromwandler eingesetzt werden.

Die Messung der Heizströme für jede Regelzone erfolgt hintereinander. Der Messvorgang wird vom Regler gesteuert. Der Regler stellt sicher, dass der Heizstrom jeder Regelzone separat gemessen wird.

ReglerbaureiheAnzahl Messeingänge / Anzahl PhasenEinzelstrom-messungSummenstrom-messungHinweis
ETR 461 x einphasigx
sysTEMP ETR 132Pro Modul 8 x dreiphasigxx
sysTEMP ETR 1122 x dreiphasigxÜber CANSTI
sysTEMP ETS 1322 x dreiphasigx
flexoTEMP DIO 16 CI1 x dreiphasigxFür die auf dem Modul projektierten Zonen
flexoTEMP DIO 32 CI2 x dreiphasig xFür die auf dem Modul projektierten Zonen
THYPO TPxIm Modul integriert, Messung rückwirkungsfrei auf Regelung.

Kompensation von Netzspannungseinflüssen

Mit Hilfe von Modulen zur Messung der Netzspannung kann der Einfluss auf den gemessenen Heizstrom durch Netzspannungsschwankungen reduzieren werden. Mit Hilfe der gemessenen Netzspannung wird der angezeigte Heizstrom rechnerisch korrigiert.